Produkte von Breco
Qualitativ hochwertige Zahnriemen aus Polyurethan für jeden Anwendungsfall vom Profi made in Germany
Qualitativ hochwertige Zahnriemen aus Polyurethan für jeden Anwendungsfall vom Profi made in Germany
Breco | Riemenverbinder und Stützschienen
Klemmverbinder mit Bohrungen und T-Profil, für einseitige Riemeneinspannung, zur Befestigung der Zahnriemenenden an der Maschinenkonstruktion.
Breco | Riemenverbinder und Stützschienen
Klemmverbinder mit oder ohne Bohrungen und T-Profil, zur Befestigung der Zahnriemenenden an der Maschinenkonstruktion.
Breco | Riemenverbinder und Stützschienen
Klemmverbinder mit oder ohne Bohrungen und AT-Profil, für einseitige Riemeneinspannung, zur Befestigung der Zahnriemenenden an der Maschinenkonstruktion.
Breco | Riemenverbinder und Stützschienen
Klemmverbinder mit oder ohne Bohrungen und AT-Profil, zur Befestigung der Zahnriemenenden an der Maschinenkonstruktion.
Trumspannungs-Messgerät (TSM) dient zur Vorspannungsüberprüfung von Antriebsriemen durch Frequenzmessung. Spezielle Sensoren erfassen einseitig die Schwingung eines vorher angeregten Zahnriemens und das Gerät ermittelt dessen Eigenfrequenz.
Der Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen gilt weltweit als innovativster Produzent auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementechnik und steht für Qualität aus Deutschland.
Eine breite Produktpalette sowie vielfältige Möglichkeiten der Riemenkonfektion garantieren den passenden Riemen für jede Anwendung. Ob Standardzahnriemen, Hochleistungszahnriemen BRECOmove®, FDA-Riemen BRECOprotect® oder Transportriemen aus der ATN-Reihe – BRECO® bietet stets die passende Lösung.
Produkte für jeden Anwendungsfall – Produkte made in Germany. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren in Porta Westfalica, Deutschland, die innovativen BRECO®-Zahnriemen, -Flach- und -Spezialriemen, -Transportzahnriemen sowie –Zahnscheiben, die in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden.
BRECO® bietet für viele Industrien Sondermaterialien (FDA-konform, antistatisch, Hoch- bzw. Tieftemperaturausführung, chemisch beständig etc.) an. Gemeinsam mit der Möglichkeit, den Zugträger zu variieren (Stahl, Kevlar, Niro etc.), und einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen und Rückenbearbeitungen ist es bei BRECO® möglich, für fast jeden erdenklichen Einsatzfall einen passenden Riemen zu konfektionieren.
Auf der Suche nach Lösungen für die Lebensmittelindustrie, die Transporttechnik, die Lineartechnik oder Nachhaltigkeit kommt es immer zu Fragen; es müssen Informationen ausgetauscht und Details geklärt werden.
Dominik Lechner ist unser Anwendungstechniker und damit der Spezialist und Ansprechpartner für Sie; er kümmert sich gerne um Ihr Anliegen. Melden Sie sich einfach telefonisch unter +43 1 74074-1432 oder per E-Mail unter dominik.lechner@haberkorn.com bei unserem Experten.
Durch die bifilare Zugträgerspulung (BRECO® „StandardPlus“) kann höchste Genauigkeit bei der Drehübertragung erreicht werden – ein Umstand, der aus der konsequenten Weiterentwicklung der Prozesse und Produkte resultiert. BRECO® unterhält ein eigenes Versuchslabor auf dem Werksgelände und testet unermüdlich.
Höhere Leistungsdichte, größere zulässige Zugkraft und infolge dessen eine höhere Kraftübertragung: Das ist die „move“-Familie von BRECO®. Die „move“-Familie wurde speziell für Hochleistungsantriebe und Zugmitteltriebe mit hoher Positioniergenauigkeit und Dynamik sowie großem Steifigkeitsbedarf entwickelt.
In der „move“-Familie finden sich der BRECOmove® sowie der BRECOFLEXmove® wieder. Während es sich beim BRECOmove® um offene Meterware handelt, die in beliebigen Zwischenlängen hergestellt werden kann, handelt es sich beim BRECOFLEXmove® um denselben Hochleistungszahnriemen, allerdings in geschlossener Ausführung, der in definierten Längenabstufungen im Endlosverfahren hergestellt wird.
Zahnriemen sind einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt und müssen trotz rauer Umgebung möglichst lange und zuverlässig ihren Dienst verrichten. Kommen zu mechanischen Belastungen auch noch extreme Umgebungsbedingungen hinzu, kann es mit der Lebensdauer des Riemens rasch bergab gehen. Riemenantriebe, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, müssen daher besonders geschützt werden.
Das Schlagwort dabei ist die sogenannte Wickelnase. Herstellungsbedingt liegt ein Teil des Zugträgers, der in den meisten Fällen aus Stahl ist, im Zahngrund frei – ein guter Angriffspunkt für chemische Einflüsse aus der Umgebung. Korrosion geht meist von diesem Punkt aus und schädigt den Riemen nachhaltig.
Um den Polyurethanriemen und seine Zugträger zu schützen, können Zugträger aus Edelstahl, Kevlar oder Carbon verwendet werden. Korrosion hat somit keine Chance, den Riemen anzugreifen.
Einen Schritt weiter geht hier BRECO® mit seinem BRECOprotect®. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren werden die Wickelnasen verschlossen und der Stahlzugträger wird vom Polyurethan komplett umschlossen. Der perfekte Zahnriemen für feuchte Umgebungsbedingungen, häufige Reinigungsprozesse mit aggressiven Medien und für die Lebensmittelindustrie dank FDA-Zulassung.
Mit der green-Familie bringt BRECO® als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. BRECO® hat damit Vorbildcharakter und hilft, neue Werkstoffe und Verfahren für andere Bereiche zu erschließen. Nicht nur die Anwender, sondern alle Beteiligten können davon profitieren, denn es ist ein Schritt zur Erhaltung und Verbesserung unserer Umwelt, des Klimas und der Lebensbedingungen.
Nachlassende Verfügbarkeit von Ressourcen, steigende CO2-Emmissionen und erhöhte Belastungen bei der Energieversorgung liefern genügend Gründe, neue Wege zu gehen. BRECOgreen® und BRECOFLEXgreen® stehen für schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Durch die Optimierung des Energieverbrauchs, die Modernisierung der Produktionsanlagen sowie den Einsatz nachwachsender Rohstoffe ist es gelungen, eine echte Alternative zum erdölbasierten thermoplastischen Polyurethan zu entwickeln. Denn BRECOgreen® besteht zu 37 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das Beste; Dabei gibt es keinerlei Einbußen bei der Performance der Riemen.
Mit der green-Familie beweist BRECO® eindrucksvoll: Umweltschutz und Performance sind kein Widerspruch.
Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Experten.
Je nach Anwendungsfall bietet BRECO® zwei unterschiedliche Zahnriemenkonstruktionen an: die Meterware und den geschlossenen BRECOFLEX®-Riemen.
Der offenen Meterware sind keine Grenzen gesetzt. Außerdem können die Mindestmengen durch das Extrusionsverfahren meist sehr gering gehalten werden. Bestens geeignet ist die Meterware für lange Fördereinheiten oder Linearachsen, da eine hohe Teilungsgenauigkeit sowie eine steife Konstruktion optimale Performance in allen Lagen gewährleisten.
Wenn hohe Zugkräfte und Geschwindigkeiten gefordert sind, ist ein Riemen aus der BRECOFLEX®-Familie genau richtig. Die endlose Fertigung und die damit geschlossene Zugträgerspulung ohne Unterbrechung garantieren eine sichere Leistungsübertragung. Wo andere Hersteller bei den Längen der Zahnriemen ausschließlich auf fixe Größen setzen, kann BRECO® durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge herstellen. So können Zahnriemen ohne Zugstrangunterbrechung von bis zu 30 m Länge hergestellt werden. Auch in dieser Ausführung ist es dank des Extrusionsverfahrens möglich, eine Abstufung der Riemenlänge von Zahn zu Zahn zu erreichen, ohne in teure Formen investieren zu müssen.
Sie sind interessiert? Senden Sie eine Anfrage an unseren Experten!
Mit dem kostenlosen Berechnungsprogramm Mulco belt-pilot konstruieren Sie individuell ganz einfach online. Zähnezahl bestimmen, Riemenbreite auslegen oder Zahnscheibendurchmesser ermitteln – mit dem umfangreichen Produktprogramm und den vielseitigen Berechnungsmöglichkeiten finden Sie die passende Lösung für Ihren Polyurethan-Zahnriemenantrieb.
Sie können im Online-Katalog alle Produktinformationen, die Sie zur Konfiguration Ihres Zahnriemenantriebs benötigen, aufrufen. Anhand der Maßangaben und weiterer Daten finden Sie den passenden Zahnriemen.
Sie können kostenlose CAD-Downloads von Zahnriemen und Komponenten direkt in Ihr CAD-System übernehmen.
Mit dem Mulco belt-pilot dimensionieren Sie alle Antriebselemente von Beginn an richtig, wodurch Sie diverse Elemente beliebig verschieben, kopieren und anordnen können. Das Tool eignet sich für Mehrwellen-Leistungsantriebe, offene oder geschlossene Hubantriebe, Linearlaufkatzen und Linearschlitten.
Legen Sie Ihre Zahnriemen und Zubehörteile in den Anfragekorb und klicken Sie anschließend auf den Button „Anfrage senden“, schon wird der Warenkorb an uns weitergeleitet und wir sind startklar für die Angebotslegung.
BRECO® fertigt zu den Zahnriemen auch die passenden Komponenten. So bekommen Sie vom Zahnriemen über die Zahnscheiben bis hin zu Riemenspannsystemen und Riemenverbindern alles aus einer Hand.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!