Produkte von Fischer
Das Unternehmen ist Experte und einer der Marktführer für sichere und wirtschaftliche Befestigungssysteme und Verbindungen am Bau.
Das Unternehmen ist Experte und einer der Marktführer für sichere und wirtschaftliche Befestigungssysteme und Verbindungen am Bau.
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit Vinylester-Hybrid-Mörtel mit Silan-Technologie. Superbond Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Warteze...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...
Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...
Spreizender Dynamikanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Schwerlast-Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellaste...
Die Hülse mit Innengewinde ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel für unterschiedliche Baustoffe. Der Anker ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.
Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- u...
Zuschneidbare Durchsteck-Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Duchsteckmontage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeig...
Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Global gut vernetzt – mit 49 Landesgesellschaften und über 100 Importeuren – ist die Firma fischer klar im Vorteil und ist für ihre Kunden qualifizierter Ansprechpartner vor Ort. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst rund 15.000 Artikel und reicht von chemischen Systemen über Stahlanker bis zu Kunststoffdübeln. Produktion und Entwicklung finden überwiegend in Deutschland statt, das Unternehmen unterstützt seine Kunden auch gerne bei der Ausarbeitung von spezifischen Sonderlösungen.
Als technischer Experte für Befestigungssysteme bietet fischer sichere und wirtschaftlich sinnvolle Befestigungslösungen und unterstützt Kunden durch umfassende Beratung und ganzheitliche Betreuung in allen Projektphasen. Durch die Erarbeitung von individuellen Sonderlösungen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit haben fischer-Kunden einen deutlichen Mehrwert.
Über die fischer Professional App können sich Kunden beispielsweise direkt vor Ort auf der Baustelle über Produkte informieren, mit einem digitalen Berater die passende Befestigungslösung erarbeiten oder einen Händler in der Nähe finden.
Handwerker und Industriekunden vertrauen weltweit auf die innovativen Produkte, Systeme und Dienstleistungen von fischer – ausgezeichnet durch Qualität, Leistung, technischen Fortschritt und Anwenderfreundlichkeit. Das ganzheitliche Dienstleistungskonzept – von der Vorplanung über wirtschaftliche Optimierungen bis zu Musterbemessungen – macht das umfangreiche Servicepaket des Befestigungstechnikexperten komplett.
Möchte man sich im Dübel-Dschungel zurechtfinden und stellt sich die Frage, welcher Dübel der richtige für die gewünschte Anwendung ist, hat fischer die passende Antwort: Zentraler Faktor bei der Dübelauswahl ist die Wandbeschaffenheit. Erst wenn klar ist, ob es sich um Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton oder um gedämmte Wände handelt, kann die richtige Wahl getroffen werden.
Dübel für Beton und Vollstein
Die hohe Tragfähigkeit von Beton und Vollstein bietet beste Voraussetzungen für Dübel – selbst kleinste Dübel wie der Dübel S von fischer können mit bis zu 28 kg belastet werden. Sollen Lasten ab 150 kg gehalten werden, ist eine Schwerlastverankerung empfehlenswert.
Dübel für Lochstein
Aufgrund der Löcher im Lochstein ist das Anbringen eines Dübels mitunter schwierig, da die Position der Löcher im Stein nicht genau ersichtlich ist – erst beim Bohren merkt man einen geringen oder festen Widerstand. Für Lochstein eignen sich der Universaldübel DUOPOWER, der Universaldübel UX sowie der Spreizdübel SX von fischer.
Dübel für Porenbeton
Porenbeton ist wegen seines Gewichts und seiner hohen Stabilität ein beliebter Baustoff, um Dübel anzubringen – allerdings ist hier auf ein mögliches Ausbrechen der Bohrlöcher zu achten. Um die Anforderungen einer Porenbetonwand zu erfüllen, eignen sich Porenbetonanker, Gasbetondübel oder der klassische fischer-Dübel.
Dübel für gedämmte Wände
Sollen Dübel in einer gedämmten Wand angebracht werden, ist es wichtig, die Dämmstärke zu kennen. Nur so kann ein entsprechend langer Befestigungsanker gewählt werden, der sich tief genug in die Dämmung einschraubt. Das TherMax-Abstandsmontagesystem von fischer ist für diesen Zweck bestens geeignet und überbrückt durch seine sehr lange Gewindestange die Dämmung bis zur dahinterliegenden tragenden Wand. Für mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen, Schilder oder Regenfallrohre sind TherMax 8 und 10 optimal einsetzbar, wohingegen TherMax 12 und 16 bei Lasten wie Markisen, Vordächern oder Klimageräten zur Anwendung kommen.
Schwere Anbauteile oder tragende Konstruktionen in Beton brauchen die richtige Verankerung und ein höchstes Maß an Tragfähigkeit und Sicherheit. Die von fischer für diese Anwendungen geprüften und zugelassenen Produkte und Dübel-Systeme bieten hier die optimale Lösung – auch bei extremen Baustellenbedingungen wie Nässe, Kälte oder Hitze. Der aus rostfreiem Stahl gefertigte Bolzenanker FBZ GS ist ideal für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen im Außenbereich und kommt in gerissenem Beton zum Einsatz.
hohe Lastaufnahmefähigkeit
mehr Flexibilität durch verschiedene Setztiefen
überstehende Einschlagzapfen schützen das Gewinde
einfache Montage
Das 2015 gegründete Nachhaltigkeitsteam der Unternehmensgruppe fischer ist bestrebt, Aspekte wie Umweltschutz, Technologie und Innovation sowie wirtschaftlichen Erfolg und soziale Verantwortung miteinander zu vereinen. In der Unternehmensphilosophie fest verankert, sind diese Grundsätze Basis für einheitliches umweltbewusstes Handeln im Unternehmen.
Ziel ist es also, zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen und einen bedeutenden Mehrwert für Mensch und Umwelt zu schaffen.
Durch die enge Zusammenarbeit der Entwicklungs, Planungs- und Fertigungsbereiche wird schon gleich zu Beginn des Produktentstehungsprozesses eine erfolgversprechende und ressourcenschonende Herstellung der Produkte sichergestellt. Zudem legt das Unternehmen großen Wert darauf, die Rückführung der verwendeten Rohstoffe den Anforderungen des Recycling- und Abfallmanagements anzupassen, und steht in enger Zusammenarbeit mit zertifizierten Entsorgungsunternehmen, die eine sachgerechte Entsorgung sicherstellen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!