Produkte von Getzner
Führender österreichischer Experte für Schwingungsisolierung in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie
Führender österreichischer Experte für Schwingungsisolierung in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie
Getzner | Schwingungsisolierung
Elastische Fußbodenlagerung mit ausgezeichneten Schalldämmwerten bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit und geringer Einbauhöhe. Perfekter Schallschutz für schwimmende Estriche in hochbelasteten Bereichen wie Supermärkten, Großküchen, Schulen, Fitnessstudios, Krankenhäuser, Al...
Getzner | Schwingungsisolierung
Entkopplungselemente aus Sylomer®, speziell als elastische Schicht für die Lagerung von Treppen.
Seit 1969 fertigt das Unternehmen Werkstoffe aus Polyurethan (PUR), um Vibrationen und Körperschall gezielt entgegenzuwirken. Die eigenständig entwickelten und produzierten Produkte Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp® und Isotop® werden im Bereich des Hoch- und Tiefbaus, des Holzbaus, der Industrie und im Bahnbau verwendet. Primäres Ziel ist es, Vibrationen und Geräusche zu verringern. Ein weiterer positiver Aspekt ist die gesteigerte Lebensdauer der gelagerten Komponenten und die Reduktion von Wartungs- und Instandhaltungskosten.
Getzner Werkstoffe – made in Austria und made in Germany – bietet mit seinen eigens entwickelten Polyurethan-Produkten ein breites Produktspektrum im Bereich der Schwingungsisolierung.
Sylomer® – Schwingungen elastisch reduzieren
Das PUR-Elastomer zeichnet sich vorwiegend durch seine herausragenden Eigenschaften in der Schwingungsisolierung und Lärmreduzierung aus. So kann der Einsatz von Sylomer® beispielsweise in Räumen mit hoher Lärmbelastung den Schallpegel deutlich reduzieren und das tägliche Arbeiten erleichtern. Der elastische, vielseitige Polyurethan-Werkstoff weist eine hohe Dauerfestigkeit und ausgezeichnete Dämpfereigenschaften auf.
Sylodyn® – für dynamische Anforderungen
Im Vergleich zu Sylomer® zeichnet sich das Polyurethan durch seine gute Dynamik in der Schwingungsreduzierung aus. Sylodyn® kommt bei Maschinenlagerungen, im Maschinenbau und im Nah- und Fernverkehr der Bahn zum Einsatz. Bei der Isolierung von Trittschall in Fußböden und Treppen ist der Werkstoff ebenfalls sehr beliebt.
Sylodamp® – hochwirksame Dämmeigenschaften
Sylodamp® wurde speziell zur Absorption stoßartiger Belastungen entwickelt und wird in den meisten Fällen als druckbelastete Feder verwendet. Der Werkstoff kommt dann zur Anwendung, wenn neben elastischen Eigenschaften zusätzlich eine hohe Materialdämmung gefordert wird. In Maschinen und elektronischen Geräten wird der Werkstoff gerne eingesetzt, um die Materialabnützung zu verringern und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Weitere Einsatzbereiche finden sich beispielsweise bei Gebäudestrukturen und technischen Geräten.
Isotop® – der Vibrations-Dämpfer
Die robusten Stahlfederisolatoren werden – auch in Kombination mit Sylodamp® – vorwiegend zur Lagerung von Kompressoren, Lüftern, Kompaktventilatoren, Lautsprechern im Audiobereich, Pumpen und Notstromaggregaten eingesetzt und dienen der Erschütterungsisolation von Maschinen aller Art. Mit Stahlfedern werden Eigenfrequenzen ab 3 Hz erreicht und Schwingungen so entscheidend minimiert.
Schwingungsdämpfer kommen bei einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Einsatz, helfen Vibrationen zu reduzieren, und verringern den dadurch entstehenden Lärm.
Schallschutz im Holzbau
Das Wohlbefinden des Menschen kann durch unerwünschten Lärm stark beeinträchtigt werden. Trittschallübertragungen und Luftschwingungen, beispielweise durch Sprechen oder Bewegung, werden von Holzhaus-Bewohnern als stark störende Geräuschquelle wahrgenommen. Die Anforderungen an den Schallschutz sind deshalb ein wichtiger Faktor im Holz- und Wohnungsbau. Die akustische Entkopplung mit Sylodyn® verhindert die Tritt- und Luftschallübertragung von einem Modul ins andere und lässt dem Planer größtmögliche Freiheit, ohne Abstriche im Schallschutz machen zu müssen.
Schwingungsisolierung für Treppen
Menschen erzeugen beim Gehen Lärm, der in Gebäuden als Körperschall an angrenzende Räume übertragen werden kann. Vor allem Treppen sind häufig Lärmquellen. Durch die elastische Trennung der Treppenläufe und Podeste wird die Übertragung des Körperschalls über benachbarte Wände und Decken deutlich verringert. Das Sylomer®-Treppenlager von Getzner bietet hier die perfekte Lösung – es ist unkompliziert in der Anwendung, vielseitig einsetzbar, umweltschonend und besonders langlebig.
Schwingungstechnik in der Industrie
Durch die von Maschinen erzeugten Schwingungen entstehen Vibrationen und Lärm. Diese Auswirkungen übertragen sich auf die direkte Umwelt, auch Fertigungs- und Qualitätsprozesse können dadurch beeinträchtigt werden.
Um Schwingungen und Körperschall gezielt zu minimieren, ist die elastische Lagerung einer Maschine auf Sylomer® und Sylodyn® auch aus wirtschaftlicher Sicht empfehlenswert. Es kommt somit zu einer Entkoppelung der Schwingungsquelle vom umliegenden Umfeld. Je nach gegebenen Voraussetzungen kann die Maschine auf Sylomer®-, Sylodyn®- oder Isotop®-Federisolatoren gelagert werden.
Im Bahnbau ist Elastizität gefragt
Ein hohes Maß an Fahrbahn-Elastizität wird durch eine professionell ausgelegte Bodenlagerung erreicht – die Folge ist eine Reduktion des Sekundärluftschalls und des Vibrationsschutzes.
Sylomer® FR wurde eigens für die elastische Waggonbodenlagerung entwickelt und reduziert Vibrationen im Fahrzeuginnenraum deutlich. Reisen wird dadurch angenehmer, zudem werden Montageverbindungen und elektronische Komponenten geschützt. Der Werkstoff erfüllt alle Anforderung der DIN EN 45545-2 und entspricht den höchstmöglichen (Hazard Level 3) Brandschutzanforderungen.
Zusätzlich zu den Hightech-Werkstoffen bietet Getzner eine breite Palette an Serviceleistungen und ist gemeinsam mit Haberkorn ein verlässlicher Partner in vielen Bereichen:
Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung ist Getzner Experte für Berechnungen im Bereich der Schwingungsisolation.
Erarbeiten von auf den Kunden zugeschnittenen Schwingungsschutzlösungen
Erstellen von Einbau- und Verlegeplänen für den ordnungsgemäßen Einbau der Schwingungsschutzlösung
Getzner ist gut vernetzt und lässt auch gerne Kunden von diesem Netzwerk profitieren.
Zusätzliche Leistungen wie Life-Cycle-Costs-Analysen, Schulungen für Kunden und Vertriebspartner und weltweite Kundenbetreuung machen die umfangreichen Serviceleistungen komplett.
Haberkorn und Getzner verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft. Sie benötigen Unterstützung oder wünschen eine Sonderlösung von Getzner? Kontaktieren Sie Ihren Haberkorn Kundenberater – er hilft Ihnen gerne weiter.
Umweltschutz hat bei Getzner ebenso wie bei Haberkorn einen hohen Stellenwert. Der Werkstofflieferant ist bestrebt, den Schutz der Umwelt in seine Unternehmensziele zu integrieren, und bekennt sich zur Verantwortung für den gemeinsamen Lebensraum. Die Produkte und Lösungen von Getzner werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards umweltschonend entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen ist im Bereich Umwelt nach ISO 14001 zertifiziert.
Engagement für den Umweltschutz:
eigenes Recycling für PUR-Reststoffe
Grundwasser statt Trinkwasser für die Produktion
eigenes umweltschonendes Wasserkraftwerk
Zusammenarbeit mit umweltbewussten Lieferanten wird forciert
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!