Produkte von Haix
Hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel „made in Europe“ vom Top-Hersteller HAIX
Hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel „made in Europe“ vom Top-Hersteller HAIX
Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hoch atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug...
Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hochatmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug
Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitshalbstiefel aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster, halbhoher Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR S...
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Wasserdichter und atmungsaktiver Sicherheitsstiefel mit einer anatomischen Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, n...
Leichter Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte.
Leichter Damen-Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte...
Die hochwertigen Sicherheitsschuhe von HAIX sind optimal an die hohen Anforderungen in der Industrie, am Bau und im Gewerbe angepasst.
Mit dem Anspruch, die besten Arbeitsschuhe der Welt zu produzieren, stellt die Sicherheitsschuhmarke Schuhe und Stiefel in höchster Qualität her und bietet optimale Passform und lange Haltbarkeit. Dank stetiger Innovation und einem hauseigenen Prüf- und Testlabor bringt HAIX laufend Verbesserungen auf den Markt, damit Sie bei der Arbeit optimal geschützt und unterstützt werden.
Die richtigen Sicherheitsschuhe leisten einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Bewegungs- und Leistungsfähigkeit – besonders wenn man den ganzen Tag steht oder geht wie am Bau oder in der Industrie. Fuß und Schuh sollen eine funktionelle Einheit bilden, wobei der Schuh die Aufgabe hat, den Fuß zu schützen und gegebenenfalls zu unterstützen, jedoch nie die biochemischen Eigenschaften des Fußes beeinflussen soll.
Es geht um Funktionen, um Passform und um Sicherheit. Das heißt, es geht hauptsächlich um ein optimales Zusammenspiel von Schaft, Sohle, Supportsystemen und Materialeinsatz. Alle HAIX-Sicherheitsschuhe wurden unter anatomischen und orthopädischen Parametern und in Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden und Forschungsinstituten entwickelt.
Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz bei Haberkorn, ist von der Qualität überzeugt. Er empfiehlt den Sicherheitsschuh „CONNEXIS® Safety“ by HAIX für ermüdungsfreies Arbeiten. Der Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Männer und der Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Frauen sind leistungserhaltend und bequem wie ein Sportschuh.
Grundlage für die Neuentwicklung dieses Sicherheitsschuhs sind neueste Erkenntnisse aus der Faszienforschung: Ein spezielles Tape, das beim Anziehen festgezogen wird und die Faszien im Fuß stimuliert, durchzieht den Schuh.
Faszien sind das feine Bindegewebe, das Muskeln, Knochen, Organe und Nerven umhüllt. Durch mangelnde Stimulation können Rückenschmerzen auftreten und der Körper ermüdet generell schneller.
Um die besten Sicherheitsschuhe zu produzieren, hat HAIX zahlreiche Innovationen entwickelt und achtet penibel auf hohe Qualität der Rohstoffe und moderne Produktion. Dies zeigt sich auch am Produkt: Arbeitsstiefel und Sicherheitsschuhe von HAIX sind bequem, schützen im Berufsalltag und halten lange.
Beim Micro-Soft-Light-System ist der Zwischenraum zwischen Sohle und Arbeitsschuh mit einem schockabsorbierenden Schaum ausgespritzt. Umschlossen von der Gummischale bringt er einen doppelten Effekt: Zusammen mit der Gummisohle schützt er von außen vor Feuer und Hitze. Innen gewährleistet die Ausschäumung hervorragende Dämpfung beim Auftreten.
Das Arch-Support-System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz und möglichen Fußfehlstellungen wird so wirksam vorgebeugt. Zudem wird eine Entlastung des gesamten Bewegungsapparates erzielt. Auch wenn Sie den Schuh lange tragen, sind Sie mit HAIX-Sicherheitsschuhen gut gerüstet.
Durch die direkte Einarbeitung spezieller Farbpigmente in das Leder nehmen die Arbeitsschuhe von HAIX 40 % weniger Sonneneinstrahlung auf als herkömmliche Sicherheitsschuhe. Dank des Sun-Reflect-Systems wird Hitze reflektiert und Sie schwitzen nicht so schnell an den Füßen. Zudem leiten spezielle AIRFLOW-Kanäle im Inneren des Schuhs Feuchtigkeit ab.
Im hochmodernen Test- und Prüflabor von HAIX wird höchste und beständige Qualität sichergestellt. Ständige Qualitätskontrollen sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Testverfahren sorgen für gleichbleibende Qualität bei HAIX S1- und S3-Sicherheitsschuhen.
Der wichtigste Bestandteil für HAIX-Sicherheitsschuhe ist Leder. Verwendet wird dabei ausschließlich Leder von ausgewählten Zulieferern aus Deutschland, die hohe Ansprüche an Qualität haben. Die artgerechte Haltung sichert höchste Lederqualität und garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Arbeitsschuh landen. Durch die hohe Materialqualität wird die Lebensdauer der HAIX-Produkte verlängert und Ressourcen werden gespart.
HAIX verfügt über die modernste Produktion in Europa, wobei die Anlagen weit über dem Standard gesetzlicher Vorgaben liegen. Innovative Maschinen und eine in Europa einzigartige Sohlenproduktion machen HAIX zu einem einmaligen Hersteller von Arbeitsschuhen.
HAIX handelt immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Die optimale Ausnutzung von Materialien und Energie, die Abfallminimierung, die Verwendung von schadstoffarmen Substanzen oder die eingesetzten Photovoltaikanlagen sind nur einige Beispiele dafür. Weitere Beweise für die Nachhaltigkeit von HAIX sind schnell gefunden:
Ressourcenschonung beispielsweise durch Photovoltaik und Niedrigenergie-Architektur
zu 99 % lösungsmittelfreies Finish
effizienter Ressourceneinsatz
optimierte Transportwege
ISO 14001 (Umweltmanagement)
ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
Sicherheitsschuhe von HAIX sind bereits mit funktionalen Einlegesohlen ausgestattet. Diese Sohlen vermeiden Geruch und Schweißfüße, indem sie antibakteriell behandelt sind und Feuchtigkeit über spezielle AIRFLOW-Kanäle ableiten. Zudem wirken sie natürlich dämpfend und stabilisieren den Fuß.
Bei orthopädisch zu behandelnden Fehlstellungen ist es jedoch angebracht, eigene Einlagen zu verwenden. Die zertifizierten HAIX-Sicherheitsschuhe gibt es deshalb auch mit individueller orthopädischer Einlegesohle. Damit verhindern Sie Folgeschäden wie Schmerzen in Rücken, Kopf, Knie oder Fuß durch irreparable Fußfehlstellungen. Trotz der Anpassung behalten die zertifizierten Arbeitsschuhe ihre volle Normkonformität bei.
Bitte beachten Sie, dass es seit 2012 in Österreich und Deutschland nicht mehr erlaubt ist, private orthopädische Einlagen in Arbeitsschuhen zu verwenden. die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheits- und Berufsschuhen fest und richtet sich in erster Linie an Orthopädieschuhmacher (OSM).
Alle HAIX-Sicherheitsschuhe und -Arbeitsstiefel werden ausschließlich in Mainburg in Deutschland und in Kroatien in einer der modernsten Schuhproduktionsanlagen der Welt produziert. Mit der Produktion „made in Europe“ entstehen so Funktionsschuhe höchster Qualität.
Durch Schlupflöcher in europäischen Vorschriften ist es so, dass Schuhe als „made in Europe“ bezeichnet werden dürfen, sobald Schaft und Sohle in einem Mitgliedsland der Europäischen Union zusammengeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wenn die beiden Komponenten zuvor in einem nicht-europäischen Land gefertigt wurden. Nicht so bei HAIX: Hier werden die Sicherheitsschuhe zu 100 % in Europa produziert.
Die Marke HAIX gehört zu den Weltmarktführern für Sicherheitsschuhe und -stiefel. Am Stammsitz in Mainburg Nähe München sind die wichtigen Abteilungen Research und Development – die Kreativwerkstatt der Schuhentwicklung – angesiedelt. In hochmodernen Forschungs- und Prüflabors entwickeln die Schuhspezialist*innen und Ingenieure die neuesten Trends und Funktionen. Auch ein Teil der Produktion befindet sich am Firmensitz.
Haberkorn ist von der Qualität überzeugt und bietet deshalb als Händler in Österreich mit gutem Gewissen ausgewählte Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel von HAIX.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!