Produkte von Wika
Die besten Lösungen für Ihre Prozesse
Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, 3-Loch-Frontring, Edelstahlgehäuse und mit Schutzart IP65, besonders geeignet für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen wie z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen.
Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Batteriebetriebenes, besonders robustes Digitalmanometer, das für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb ausgelegt ist. Das Manometer ist mit allen gängigen Prozessanschlüssen erhältlich und verfügt über eine Micro-USB-Schnittstelle und Bluetooth® für störungsfreie Date...
Widerstandsthermometer TR10-B dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbauläng...
Manometer sind Druckmessinstrumente, die dafür konzipiert sind, den Druck eines bestimmten Mediums zu erfassen und darzustellen. Ihre Funktionsweise basiert auf dem Einsatz von federelastischen Elementen zur Druckmessung. Sie sind in zahlreichen Industriezweigen weit verbreitet und werden in verschiedenen Ausführungen verwendet, je nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Dies beinhaltet den Einsatz unterschiedlicher Federtypen, darunter Rohrfedern, Plattenfedern und Kapselfedern.
Manometer sind in der Lage, verschiedene Druckformen zu messen. Dies umfasst den Relativdruck (Überdruck), den Absolutdruck und den Differenzdruck. Außerdem können Manometer – etwa jene von WIKA – nicht nur positive, sondern auch negative Überdruckwerte messen.
Im Bereich der industriellen Druckmessung existieren mehrere Arten von Manometern, die je nach Bauart unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zu den gebräuchlichsten gehören die Rohrfeder- und Plattenfedermanometer, die aufgrund ihrer verschiedenen Arbeitsmechanismen für diverse Anwendungszwecke geeignet sind.
Rohrfedermanometer messen den Druck mittels einer Rohrfeder, die den Druck geradewegs auf den Zeiger überträgt. Innerhalb des Manometergehäuses ist ein gebogenes Rohr angebracht, in das das zu messende Medium eindringt, wo es die Rohrfeder dehnt. Diese Dehnung wird über eine Verbindungskonstruktion und ein Zahnsegment an das Zeigerwerk weitergegeben, wodurch der Druck auf der Skala sichtbar gemacht wird.
Rohrfedermanometer sind vielseitig und für die meisten Anwendungsfelder geeignet. Kommen sie doch an ihre Grenzen, werden Plattenfedermanometer benutzt. Bei dieser Art von Manometer wird der Druck über eine wellenförmige Membran auf eine Schubstange übertragen, die den Druck zum Zeigerwerk leitet.
WIKA bietet eine breite Palette an Gehäusen für verschiedene Anwendungsbereiche. Für gewöhnliche Anwendungen ist in der Regel eine Kunststoffausführung mit integriertem kupferlegiertem Messsystem ausreichend, die für neutrale Medien wie Druckluft, Wasser oder Öl geeignet ist. Für den hydraulischen Einsatz ist ein stabiles Chromgehäuse zu empfehlen, das durch eine Glyzerinfüllung das Messsystem vor Vibrationen schützt, wodurch klare Lesbarkeit ermöglicht wird.
Manometer aus CrNi-Stahl sind besonders geeignet für Messungen in aggressiven, niedrigviskosen und nicht-kristallinen Materialien sowie in anspruchsvollen Umgebungen. Das Messsystem kann zudem mit speziellen Materialien wie PTFE, Gold, Hastelloy oder anderen Beschichtungen ausgestattet werden, um das Gerät vor aggressiven Messmedien zu schützen.
Angaben zur Genauigkeitsklasse befinden sich meist auf dem Ziffernblatt eines Manometers. Diese Klasse zeigt die zulässige Anzeigeabweichung (in Prozent) vom Endwert der Skala. Bei Manometern mit Kunststoffgehäuse beträgt die Genauigkeitsklasse entweder 4 % oder 2,5 %, während sie bei Manometern mit Chrom- oder Edelstahlgehäuse bei 1,6 % oder 1,0 % liegt. Präzisionsmanometer weisen je nach verwendetem Anzeigenbereich Genauigkeitsklassen von 0,6 % oder 0,25 % oder sogar 0,1 % auf.
In der Praxis bedeutet dies: Die zulässige Abweichung beträgt 1 bar über den ganzen Messbereich, wenn der Messbereich von 0 bis 100 bar reicht und eine Genauigkeitsklasse von 1,0 % angesetzt ist.
Druckmittler werden an bestehenden Anschlüssen angebracht. Diese Anschlüsse sind normalerweise T-Stücke, die in Rohrleitungen eingebaut sind, oder Anschweißnippel, die an Rohrleitungen, Prozessreaktoren oder Tanks angeschweißt werden.
Das Ziffernblatt eines Manometers enthält Informationen zur Messeinheit, zur Genauigkeitsklasse sowie allgemeine Angaben wie die Bauvorschrift, die Seriennummer und die Materialkennzeichnung für alle Komponenten, die direkt mit dem Messmedium in Kontakt kommen.
Bei Plattenfeder-Manometern wird der Druck durch eine wellenförmige Membran an eine Schubstange übermittelt, die den Druck auf das Zeigerwerk überträgt.
Rohr-Druckmittler sind ideal für den Einsatz bei strömenden Messmedien. Da sie vollständig in die Prozessleitung eingebettet sind, verursachen sie keine störenden Turbulenzen, Ecken, Toträume oder andere Hindernisse in der Strömungsrichtung. Der Messstoff fließt frei, was zu einer Selbstreinigung der Messkammer führt. Der Druckmittler besteht aus einem zylindrischen Gehäuse, in das eine dünnwandige Rundrohrmembran eingeschweißt wird, wodurch besondere Messstellenanschlüsse nicht erforderlich sind. Unterschiedliche Nennweiten ermöglichen die Anpassung an den jeweiligen Rohrleitungsquerschnitt. Der Druckbereich beträgt maximal 400 bar für Flanschverbindungen PN 6 ... PN 400, die übliche Temperaturgrenze liegt bei +400 °C.
Bei Rohrfeder-Manometern wird der Druck durch eine Rohrfeder direkt auf den Zeiger übertragen.
Die Genauigkeitsklasse eines Manometers bezieht sich auf die zulässige Anzeigeabweichung in Prozent, gemessen am Endwert der Skala.
Nein, die im Datenblatt aufgeführten Materialien müssen vom Kunden in Bezug auf ihre Beständigkeit geprüft werden.
Wenn ein Nullpunktfehler auftritt, ändert sich aufgrund einer parallelen Verschiebung der Kennlinie das Messergebnis.
WIKA ist ein global agierendes Familienunternehmen und weltweiter Branchenführer in der Druck- und Temperaturmesstechnik. Das Unternehmen setzt Standards in den Messgrößen Füllstand, Kraft und Durchfluss sowie in der Kalibriertechnik und bei SF6-Gas-Lösungen. Durch umfassende technologische Kompetenz wird langfristige Liefersicherheit gewährleistet. Zertifizierte Qualität, höchste Sicherheitsstandards und internationale Zulassungen sind hier die Norm; nachhaltige Entwicklung und Werte sind integraler Bestandteil von WIKA.
WIKA ist ein global agierendes Familienunternehmen mit über 10.200 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weltweiter Branchenführer in der Druck- und Temperaturmesstechnik. Das Unternehmen setzt ebenfalls Maßstäbe in den Bereichen Füllstand, Kraft, Durchfluss und Kalibriertechnik sowie bei Lösungen für SF6-Gas.
Seit seiner Gründung im Jahr 1946 hat WIKA sein Portfolio ständig erweitert und bietet heute hochpräzise Geräte und umfangreiche Dienstleistungen für alle Anforderungen der industriellen Messtechnik an. WIKA ist ein starker und zuverlässiger Partner für Unternehmen, die auf präzise und zuverlässige Messtechnik angewiesen sind.
Eine wesentliche Voraussetzung für effiziente Lösungen ist bei WIKA die Nähe zu seinen Kunden. Sowohl Standardprodukte als auch individuelle Ausführungen werden angeboten, wobei gemeinsam mit Haberkorn die richtigen Konzepte für die Anforderungen der Kunden gefunden werden. Dadurch erhalten die Kunden Zugang zum einzigartigen Know-how und zum Produktspektrum von WIKA und Haberkorn.
WIKA bietet Spitzenleistung und höchste Zuverlässigkeit für jede Branche und in jeder Situation. Messungen können in einem Bereich von 0,5 mbar bis zu 15.000 bar durchgeführt werden, bei Temperaturen von –250 °C bis +1.800 °C, sowohl im Reinraum als auch auf der Bohrinsel.
Mit Fertigungsstandorten rund um den Globus garantiert WIKA seit über 75 Jahren Flexibilität und höchste Lieferperformance. Pro Jahr werden über 50 Millionen Qualitätsprodukte – sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen – in Losgrößen von 1 bis über 10.000 Einheiten ausgeliefert.
Mit zahlreichen eigenen Niederlassungen und jahrelangen Partnern wie Haberkorn werden Sie weltweit kompetent und zuverlässig betreut.
WIKA steht für Nachhaltigkeit, Qualität und Mitarbeiterverantwortung. Die modernen Produktionsanlagen und Prüflabore garantieren eine effiziente und hochwertige Fertigung. Die Kalibrierung findet in akkreditierten Laboren statt, während die Dünnfilmsensoren in einem Reinraum produziert werden. Zudem minimieren Lean Management und kontinuierliche Verbesserung Produktionszeit und Kosten. Die nach DIN ISO 9001 und 14001 zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme gewährleisten höchste Standards und minimale Umweltbelastung.
Der Kältekreislauf spielt als eine zentrale Komponente jeder kältetechnischen Anwendung eine bedeutende Rolle bei der Optimierung der Effizienz des gesamten Systems. Deshalb sind die Überwachung und Kontrolle der verschiedenen physikalischen Parameter von entscheidender Bedeutung. Alle Messgeräte müssen präzise und verlässlich arbeiten, um einen ordnungsgemäßen und effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Aus diesem Grund legt WIKA großen Wert auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messgeräte sowie auf eine hohe Lieferperformance.
Wasserstoffanwendungen werden in der Prozessindustrie, hauptsächlich in Raffinerien, in der Methanol- und Ammoniakproduktion sowie der Direktreduktion in der Stahlherstellung seit Jahrzehnten genutzt. Normalerweise werden Erdgas oder Kohle als Rohstoff für die konventionelle Wasserstofferzeugung verwendet. Wasserstoff wird sehr wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft spielen, insbesondere wenn er mit erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie hergestellt wird. Die Verarbeitung, Herstellung, Verteilung und Lagerung von Wasserstoff erfordert Geräte, die extremen Bedingungen standhalten können, wie Temperaturen von bis zu –253 °C, Drücken von 700 bar und mehr sowie wasserstoffmigrationsbedingten Auswirkungen auf Metalle und Werkstoffe.
Folgende Punkte sind Herausforderungen für die Wasserstoffindustrie:
Wasserstoffversprödung kann zu mechanischem Versagen führen, daher müssen geeignete Werkstoffe gewählt werden.
Wasserstoff kann in Metall- und Widerstandsstrukturen eindringen und zu Signaldrift führen.
Goldbeschichtungen können die Permeation von Wasserstoff reduzieren.
Leckage muss vermieden werden, metallische Dichtungen sind oft zu bevorzugen.
Messgeräte müssen leckagefrei sein.
Unterschiedliche Extreme herrschen bei der Handhabung von Wasserstoff je nach physikalischem Zustand: bis zu 700 bar Druck oder Temperaturen von –253 °C oder weniger.
Es werden Drucksensoren für bis zu 1.050 bar benötigt, z. B. in Wasserstoff-Tankstellen.
Lösungen zur Temperaturmessung müssen eine gute Isolierung aufrechterhalten können.
WIKA ist ein langjähriger Partner der Wasserstoffindustrie und bietet Instrumentierungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffindustrie, unabhängig davon, ob der Wasserstoff konventionell oder auf Basis erneuerbarer Energien hergestellt wird.
WIKA unterstützt Maschinenbauunternehmen mit Instrumentierungslösungen und Services für Druck-, Temperatur-, Füllstands- und Durchflussmessung, wobei die tiefgehende Erfahrung mit sektorspezifischen Herausforderungen eine breite Vielfalt an Lösungen ermöglicht. Das Unternehmen ist insbesondere in der Granulataufbereitung aktiv, wo das Reinigen und Trocknen von Granulat für die Produktion hochwertiger Kunststoffteile essentiell ist. Probleme wie Staub und Fasern in Granulaten, die die Produktqualität beeinträchtigen können, werden bearbeitet, das Entstaubungsvakuum wird per Druckmesstechnik überwacht. Auch die optimale Feuchtigkeitsanpassung hygroskopischer Thermoplaste wird durch Luftaufbereitung unterstützt, wobei Temperaturmessgeräte, Füllstandmessgeräte und Druckmessgeräte zum effizienten Betrieb beitragen. Als Kunststoffverarbeiter ist WIKA mit diesen Herausforderungen vertraut und entwickelt Produkte, die den Anforderungen der Granulataufbereitung gerecht werden.
Bei mobilen Arbeitsmaschinen sind die Anforderungen an Produktivität, Energieeffizienz, Sicherheit und Emissionen stark gestiegen. Nur durch präzise Steuerung und Automatisierung von Prozessen sowie angepasstes Energiemanagement lässt sich das erfüllen – und dafür ist leistungsfähige Messtechnik unerlässlich.
WIKA bietet ein Portfolio an Messtechnikprodukten, die speziell für mobile Arbeitsmaschinen konzipiert sind und hinsichtlich Messbereich, Genauigkeit, Einsatztemperatur, Überlastsicherheit, Schnittstellenstandards und Kompaktheit auf dieses Segment abgestimmt sind.
Mobile Arbeitsmaschinen müssen unter extremen und wechselnden Bedingungen wie Stößen, Vibrationen, Staub, Schlamm, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen beständig arbeiten.
WIKA bietet äußerst robuste Produkte, die messtechnisches Know-how, hochwertige Materialien, modernste Fertigungsmethoden und robustes Design kombinieren. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Schock, Vibration und Temperaturänderungen, bieten hohe IP-Schutzarten und ausgezeichnete EMV-Eigenschaften.
Hohe Einsatzverfügbarkeit ist eine wesentliche Anforderung an mobile Arbeitsmaschinen und hängt von der Zuverlässigkeit funktions- oder sicherheitsrelevanter Komponenten ab.
WIKA legt Wert auf die Auslieferqualität und verfolgt eine Lean-Philosophie sowie kontinuierliche Verbesserung durch Kaizen und Six Sigma. Dank hoher Fertigungstiefe und umfangreicher Tests erhalten WIKA-Produkte ihre herausragende Zuverlässigkeit.
Anwendungsbeispiele sind Baumaschinen, Landmaschinen, Forstmaschinen und Kommunalfahrzeuge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!