Wera folgt dem Leitsatz, sich niemals mit vorhandenen Standards zufriedenzugeben und das Leben seiner Kundinnen und Kunden einfacher, sicherer und „full of joy“ zu machen. Laut Wera sind Schraubwerkzeuge niemals zu Ende erfunden und sollten stehts weiterentwickelt und angepasst werden. Ständig Neues zu kreieren und Altbewährtes auf den Kopf zu stellen, das ist es, was Wera ausmacht. Wera ist weltweit vertreten und führt über 3.000 verschiedene Tools im Sortiment. Über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – oder wie Wera sie nennt: „Tool Rebels“ – haben Spaß bei der Arbeit und der Entwicklung neuer Schraubwerkzeuge und Problemlösungen.
Die drei neuen Spezial-Bit-Checks für das Bearbeiten von Holz von Wera sind da. Für alle in der Sturm- und Drangphase ist das 30-teilige Bit-Check-Set 30 Wood TX HF zu empfehlen. Es enthält mehrere Bits derselben Größe für Phillips, Prozidriv und TORX®. Für das Arbeiten überkopf ist der Ringmagnet Rapidaptor gleich mit dabei. Für alle, die sich mit Holz auseinandersetzen, aber nicht jeden Tag damit arbeiten, bietet sich das 12-teilige Bit-Check-Set 12 Wood TX HF an. Der RiRa (Ringmagnet Rapidaptor) und gängige Bit-Größen für Pozidriv und TORX® sind auch mit an Bord. Aber auch für all jene, die nur hin und wieder auf den Holzweg kommen, soll es eine Auswahl geben: Das 6-teilige Bit-Check-Set 6 Wood TX HF mit unverzichtbaren TORX®-Bits und einem Bit-Halter gehört zur Grundausstattung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte und Extraharte Bits mit Haltefunktion, im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Die Haltefunktion hält Schrauben sicher am Werkzeug – besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann. Die von Wera entwickelten TORX®-HF-Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX®-Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX®-Schrauben nach Spezifikation „Acument Intellectual Properties“ sicher auf dem Werkzeug gehalten!
Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Werkzeugspitze wird durch eine federnde Kugel gewährleistet; die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen, hochfesten Schrumpfschlauch erreicht. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Die Zyklop-Nüsse und Bit-Nüsse mit Haltefunktion halten Schrauben sicher auf dem Werkzeug.
Vielen Anwenderinnen und Anwendern fliegen die Bits um die Ohren, weil die maschinelle Verschraubung mit immer höheren Kräften erfolgt. Wera findet sich damit natürlich nicht ab und hat die Geometrien und Materialeigenschaften der Bits für jedes Schraubenprofil genauestens untersucht. Außerdem wurden die zerstörten Bits, Halter und Schrauben detailliert analysiert. Das Ergebnis ist das Impaktor-System – das gesamte Wissen der Bitfertigung vereint in der besten Bitserie. Die Impaktor-Halter-Technologie sorgt durch maximale Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien (zwei gekoppelte, nacheinander wirkende Torsionszonen) für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Die Kombination der zweifachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System.
Wera hat die klassischen Winkelschlüssel kurzerhand in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden, mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr funktionieren und man abrutscht. Wera-Hex-Plus-Werkzeuge für Innensechskantschrauben haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert, gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.
„Take it easy“-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Damit die Suche nach dem passenden Bit nicht mehr länger dauert als der Schraubvorgang an sich, hat sich Wera eine neue Kennzeichnung überlegt. Mit dem „Take it easy“-Werkzeugfinder von Wera können die Bits dank farbiger Banderolen schneller zugeordnet werden. Jede Farbe ist einem Profil gewidmet und hat zusätzlich einen Größenstempel. So lassen sich die einzelnen Bits schnell und einfach unterscheiden, ohne dass lange danach gesucht werden muss. Damit aber nicht genug! Die Entwicklerinnen und Entwickler von Wera haben dieses System auch auf andere Werkzeuge übertragen. Dabei gilt immer: gleiche Farbe – gleiche Größe, für noch effizienteres Arbeiten.
Warum sieht man eigentlich so oft Edelstahlelemente mit Rostbefall? Ein Grund: Häufig wird mit Werkzeug aus „normalem“ Stahl verschraubt, was Fremdrost erzeugen kann. Das ist ärgerlich. Wera ist überzeugt, dass das verhindert werden kann – durch Schraubwerkzeuge, die ebenfalls aus Edelstahl sind und die notwendige Industriestandard-Härte haben, eine Werkzeug-Serie aus Edelstahl also. Fremdrostbefall wird verhindert, eine spezielle Vakuumeishärtung sorgt für die notwendige Härte.
Die Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera-Edelstahlwerkzeuge vermeiden den unansehnlichen Fremdrost. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind zudem vakuumeisgehärtet und verfügen über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Edelstahl-Schraubendreher-Set in verschiedenen Antrieben, verhindert das Ansetzen von Flug- oder Fremdrost.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kompaktes Werkzeug-Set für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefliegende Schrauben.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment in praktischer Rolltasche, Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!